结果:找到"上海巨微 蓝牙芯片 蓝牙遥控器 MG127 MG123",相关内容1000条
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,低功耗5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • NRF51822蓝牙芯片该如何选型/详细分类解说
  • 总结了最近nRF51822的芯片使用笔记,今天就着重给大家说说NRF51822蓝牙芯片的使用选型分类对比,其实NRF51822出来也挺长时间了,相信很多工程朋友们对它都不陌生,甚至是非常熟悉。但是因为小编最近才重点去了解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4GHz超低功耗无线应用程序。nRF51822是围绕一个32位ARMCortexMOCPU构建的,具有256kB/128kB闪存+32kB/16kBRAM。嵌入式2.4GHz收发机支持蓝牙...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-22 10:35:00
  • NRF51822-QFAC蓝牙4.0芯片
  • 制造商零件编号:NRF51822-QFAC描述:(HST)ICRFTXRX+MCUBLUETOOTH48VFQFN对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):2(1年)详细描述:ICRFTxRx+MCUBluetooth,GeneralISM>1GHzBluetoothv4.02.4GHz48-VFQFNExposedPad类别:射频/IF和RFIDRF收发器IC制造商:NordicSemiconductorASA系列:-包装:带卷(TR)零件状态:在售类型:TxRx+MCU射频系列/标准:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:12:00
  • LED灯带灯条控制器专用低成本蓝牙芯片MS1656
  • 规格书下载:DS-MS1656_v1.0.pdfMS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。MS1656使用高性能的ARM®Cortex®-M0+为内核的32位微控制器,最高工作频率可达24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MS1656产品系列工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。MS1656产品提供QFN20封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:Beacon电机驱动和应用控制充电器、温控器、记录仪...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低成本 MS1656 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-27 09:35:00
  • 【超乎想象的低成本蓝牙芯片】理疗仪│电子秤│蓝牙遥控器│血氧仪│无人售货机│灯控
  • 数据广播蓝牙遥控器解决方案只需采用巨微MG127搭配低成本MCU和少数外围被动器件,即可实现BLE遥控、蓝牙键盘、电动牙刷、蓝牙电子秤、LED灯、TWS耳机等数据传输规格书下载:AN-MG127-V13.pdfDS-MS1586-V1.0.pdfDS-MS1581-V1.0.pdfDS-MS1793S_v1.2.pdf样品/开发板/Demo板提供咨询热线——13751192923(微信同号)我司针对物联网应用提供一整套灵活多样的产品解决方案,包括蓝牙芯片和MCU+蓝牙二合一芯片以及32位MCU单片机产品解决方案。我们提供软硬件技术吃支持,搭建简单、快速和高效的物联网应用开发平台。可为客户定制...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: MG127 MG123 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-19 14:29:00
  • 上海巨微单模低功耗蓝牙单芯片MS1793S
  • 蓝牙芯片规格书下载:DS-MS1793S_v1.2.pdf需要样品/开发板/Demo板--------13751192923(微信同号)上海巨微单模低功耗蓝牙单芯片MS1793S-单模低功耗蓝牙单芯片-高性能射频电路,符合低功耗蓝牙射频规范-高性能的,32位ARM⑧Cortex@-M0为内核的32位微控制器-UART/IIC/SPI-工作电压为2.0V~3.6V工作温度范围包含-40°C~+85°C多种省电工作模式适合低功耗应用的要求完整的MCU设计平台和生态,开源代码参考BQB认证:BT5.0,QDID-113415和QDID-111971产品应用●Beacon●玩具或游戏手柄●指纹锁●L...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MS179X 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-19 14:16:00
  • [开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
  • 蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10.往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理:1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如:(1)、超高的波特率传输。(2)、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可(3)、超强的资源,主从一体,实时切换3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 模块 音频数传 发帖人:清月电子 发帖时间:2019-06-08 17:48:00
  • 蓝牙遥控智能小车基于arduino平台
  • 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:29:00
  • 蓝牙遥控程序基于arduino
  • 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 程序 arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:31:00
  • 超低功耗无线应用方案
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: